+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ファラッド(F) は、電気容量の SI 単位](/jp/ja/news/library-articles/page/61946/) であり、電位差 1 ボルト(V)の下で 1 クーロン(C) の電荷を蓄積する能力として定義される 。 この単位は、電磁気学および電気化学 の発展に先駆的な貢献をした英国の物理学者兼化学者、マイケル・ファラデーにちなんで名付けられた。静電容量とは、静電界においてエネルギーを蓄積するシステムの能力を表すものであり、ファラドはこの特性を定量化するのに用いられる標準単位である。
実用上、ファラドは非常に大きな単位であるため、技術的な用途では、マイクロファラド(μF)、ナノファラド(nF)、ピコファラド(pF)などの倍率がより一般的に使用されます。 静電容量を示す主な構成要素はコンデンサであり、これは誘電体[材料によって隔てられた2枚の導電性プレートからなるデバイスです。コンデンサが蓄えられる電荷の量は、印加電圧および使用される誘電体の種類と形状に依存します。静電容量が大きいほど、コンデンサは所定の電圧でより多くのエネルギーを蓄えることができます。
電子回路において、ファラド(F)単位で測定される静電容量は、遅延、信号の減衰()、またはフィルタリング能力( )など、回路の時間的挙動に影響を与えます。 さまざまな静電容量を持つコンデンサは、電源、共振回路、フィルタ 、コンバーター、およびタイミング回路に使用されています。また、静電容量は、エネルギー伝送、電荷蓄積、およびマイクロ波部品や集積電子構造の設計においても重要な役割を果たしています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。