+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

誘電体 - 定義

誘電体() とは、電流をほとんど流さないが、静電界が存在すると電荷を効果的に蓄積する物質のことです。非常に高い電気抵抗率と低い自由電荷キャリア濃度を特徴とし、通常の条件下では、そこを流れる電流はほとんどありません。 誘電特性は、原子構造と、外部電界にさらされた際に分子が分極し、内部双極子が形成される能力に起因する。

技術システムにおいて、誘電体は絶縁体 として機能し、導電性要素を分離し、望ましくない電流の流れを防ぐ。 その用途はコンデンサの設計において特に重要であり、電極間に配置された誘電体材料が、デバイスの電気エネルギーを蓄積する能力を高めます(、 )。電子部品(、 )、ケーブル、高電圧システム、およびマイクロ波デバイスの性能は、誘電率、絶縁耐力、および損失係数といった主要な誘電体パラメータに依存します。

誘電体は天然または合成のものであり、固体、液体、気体など、さまざまな物理的状態をとることがあります。適切な誘電体材料の選定は、動作温度範囲、耐薬品性、耐久性、信号周波数の影響など、用途固有の要件によって決まります。 最先端の電子技術において、誘電体は集積回路の小型化や性能向上、さらには電気的破壊からの回路保護において極めて重要な役割を果たしています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る