+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

絶縁体 - 定義

絶縁体( )とは、極めて高い電気抵抗を特徴とする材料または構造部品であり、回路の導電部分を分離して電流の流れを防ぐために使用されます。その主な機能は、感電、短絡 、または制御不能な電流の流れて生じる損傷から、ユーザー、機器、およびシステムを保護することです。 絶縁体は、マイクロエレクトロニクスと電力工学の両方で使用され、送電線、設備部品、および測定機器を保護します。

絶縁特性は、電流を伝導する自由電荷キャリアを欠く材料の原子構造に由来します。代表的な絶縁材料には、プラスチック、ガラス、セラミックス、ゴム、空気、および様々な複合材料があります。絶縁体の選定は、電圧、温度、湿度、電界周波数といった動作条件に加え、耐薬品性および耐機械性によって決まります。

絶縁体は、支持や構造的な機能も果たすことがあります。例えば電力工学では、特殊な形状の絶縁体が、高電圧導体を支持すると同時に、支持構造物から電気的に分離しています。電子工学では、絶縁要素は、導体上のコート、 、コンデンサ内の誘電体 、あるいはプリント基板の分離層として現れます。 電気的絶縁 に加え、これらの材料は熱絶縁体としても機能し、デバイス部品間の熱伝達 を防ぐことが多い。

技術的安全性の観点では、絶縁体の有効性は、その他多くのパラメータの中でも特に、その絶縁耐力(材料が破壊されることなく耐えられる最大電圧)によって定義される。 技術基準や安全規制では、電気・電子システムの適切かつ安全な動作に必要な最低限の絶縁要件が規定されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る