+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
短絡( )とは、電気回路()において、異なる電位を持つ点同士が、その間のインピーダンス()が極めて低い状態で制御不能に接続される状態を指します( )。この接続により、当該回路の許容動作基準を大幅に超える電流が流れます( )。 短絡は、直流(DC) および交流(AC) の両方で発生する可能性があり、ほとんどの場合、過負荷、部品の過熱、およびプラントや機器への深刻な損傷につながります。
通常、電流の流れは、レジスタ、コイル、受信機、または一定の抵抗を持つケーブルなどの負荷およびシステム構成要素によって制限されています。 短絡が発生すると、これらの要素が突然バイパスされ、電流が急激に増加します。このような現象は、絶縁体の損傷 、設計上の誤り、ケーブルの機械的損傷、接続不良、あるいは湿気、導電性異物、大気現象などの外部要因によって引き起こされる可能性があります。
短絡は、電気・電子システムにおいて最も危険な故障状態の一つです。その影響を防ぐため、ヒューズとサーキットブレーカー、保護リレー、短絡検知システムなど、様々な保護措置が用いられています。これらの保護装置の応答時間 は、火災、絶縁損傷、または機器の恒久的な損傷といった短絡の影響を最小限に抑える上で極めて重要です。
短絡は、ネットワーク構成や故障箇所に応じて、単相、二相、三相、あるいは相間および地間短絡となる場合があります。 高電圧システムにおいて、短絡電流の解析は送電網の設計や保護装置の選定に不可欠であり、その値は技術基準に従って正確にシミュレーションおよび計算されます。電子システムでは、短絡は電圧降下やシステムの挙動の急激な変化を分析することで診断されることがよくあります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。