+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電気化学 - 定義

電気化学 は、電子伝導体(通常は金属)とイオン伝導体(電解質 )のインターフェースで起こる現象を研究する学際的な科学分野である。酸化還元反応 に重点を置き、化学エネルギーと電気エネルギーが相互に変換される過程を分析し、その間に電子が外部電気回路 を流れる。

電気化学の主な焦点は、ガルバニックおよび電解の両方の電気化学セルである。ガルバニ電池 では、化学反応が自発的に起こり、電圧と電流が発生する。一方、電解電池では、外部電流源によって電気分解のような化学反応が強制的に起こる。どちらの種類のシステムも、電荷と反応量との間の量的関係を記述するファラデーの法則のような電気化学の基本法則を示している。

電気化学は、電池、充電式バッテリー、燃料電池、化学センサー、ガルバニックプロセス、腐食プロセスなどの技術において重要な役割を果たしている。電気化学は、エネルギー、材料工学、分子生物学、環境保護において重要なプロセスの理解と制御を可能にします。分析技術では、ボルタンメトリーや電位差計などの電気化学的方法を用いて、溶液中の化学物質を同定・測定します。

分子の観点から、電気化学は電解質中のイオン輸送、電極-溶液インターフェースでの反応、電場の影響下での化学結合の形成と分解のメカニズムを研究する。現代の電気化学はまた、数値的手法や分光学的手法を駆使して、プロセスをリアルタイムでモデル化したり観察したりする。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る