+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

酸化還元反応 - 定義

酸化還元反応( )とは、反応物間で電子(](/jp/ja/news/library-articles/page/68874/) )が交換される([)酸化反応と還元反応が同時に起こる化学的プロセスである。 各酸化還元反応において、一方の物質は電子を失って酸化され、もう一方の物質は電子を得て還元される。このメカニズムは、金属の腐食 、燃焼反応、代謝反応、および電気化学セル におけるエネルギー生成など、数多くの化学的、電気化学的、生物学的プロセスの根底にある。

酸化還元現象は、反応に関与する物質間の電極電位の差に起因し、これが電子の流れの方向と反応のエネルギーを決定します。この系は、酸化と還元のプロセスを個別に示す半反応式を用いて記述することができ、これにより水溶液や気体系における酸化還元反応の平衡式を立てることが可能になります。 電気化学 の文脈において、酸化還元反応は、化学変化を利用して化学エネルギーを電気エネルギーに変換、あるいはその逆を行うガルバニック および電解セル](/jp/ja/news/library-articles/page/61964/) における電圧[の発生において重要な役割を果たしています。 陰極-陽極系において、陽極 は酸化反応が起こる電極 であり、一方陰極 は還元反応を担う。電極の標準電位は、特定の元素やイオンが電子を放出または受け取る能力を決定し、これにより反応の進行やその熱力学 を予測することが可能となる。

酸化還元反応は材料工学においても不可欠であり、酸化と還元を制御することで、防食コート、半導体材料 、あるいは工業用触媒など、所望の特性を持つ化合物の合成が可能になります。 生化学では、これらの反応は、細胞呼吸、光合成、ATP 合成のプロセスを支えています。これらのプロセスでは、代謝経路で電子が輸送され、化学エネルギーが生物が利用可能な形態に変換されます。

環境技術では、酸化還元反応は、浄水プロセス、気体汚染物質の還元、および反応性の低い化合物や不活性化合物への制御された変換による有毒化学物質の中和に利用されています。 現代の電気化学的手法と組み合わせた酸化還元システムは、エネルギー貯蔵技術 、例えばフロー電池などで利用されています。ここでは、可逆的な酸化・還元反応により、産業規模での長期的なエネルギー貯蔵と変換が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る