+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
電解質とは、自由イオンの存在により電気を伝導することができる物質のことである。金属のような電子伝導体とは異なり、電解質における伝導性は、溶液または固相における正イオンと負イオンの移動によって生じる。電解質は、液体、固体、ゲルの形態をとることができ、電気分解、ガルバニ電池(](/jp/ja/news/library-articles/page/69330/) )の動作([)、電池の機能などの電気化学的プロセスにおいて重要な役割を果たす。
化学的には、電解質は溶液中での解離の度合いによって強電解質と弱電解質に分けられる。強電解質は完全に解離してイオンになり、高い導電性を示すが、弱電解質は部分的にしか解離しない。典型的な例は、水に溶けた酸、塩基、塩であるが、特定の酸化物やイオン伝導性ガラスなどの固体も電解質として機能する。
](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/) 電気化学システムにおいて、電解液は、イオンを電極 の間を流れるようにし、電気回路の閉鎖[と酸化還元反応の条件 を提供する。イオン伝導性、化学的安定性、粘性、動作温度範囲、電極材料との適合性など、電解液の特性は、システムの効率と耐久性に直接影響します。
電解液の選択は、電気化学デバイスの設計において極めて重要である。バッテリーでは、公称電圧、容量、充電時間、使用の安全性を決定します。化学センサーでは、電解液は測定の感度と選択性に影響し、電気化学 工業では、電解プロセスの効率と得られる製品の純度に影響します。現代の多くのアプリケーションでは、固体電解質や高分子電解質も利用されており、これらは機械的特性とイオン伝導機能を兼ね備えているため、新たな設計や技術的可能性を提供しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。