+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ボルト(V) - 定義

ボルト(V) は、SI における電圧、電位差、および起電力の単位 です。1ボルトは、導体の2点間で、1アンペアの電流 が1ワットの電力を消費する際に生じる電位差 と定義されます。 一般的に言えば、ボルトは電場が電荷に対して仕事を行う能力を表しており、電圧が高いほど、単位電荷あたりのエネルギーは大きくなります。

電圧の概念は、電力工学、電子工学、および物理学の分野において基礎的なものです。実用的な観点から見ると、電気電圧 は、回路内で電流を流すことを可能にする「駆動力」を表します。電圧は、電気化学的電源(例えば電池)、電磁気的電源(発電機、変圧器)、または圧電素子によって生成されます。 ボルトは導出単位であり、基本SI単位を用いてジュール毎クーロン(J/C)として表され、電圧を単位電荷に対して電場 が行う仕事と結びつけています。

ボルトという名称は、最初の電気化学電池を発明したイタリアの物理学者アレッサンドロ・ボルタに由来する。技術的な応用において、電圧は電源、送電システム、および信号経路の設計における重要なパラメータである。典型的な電圧値は用途によって異なり、センサー回路におけるミリボルトから、送電網における数百キロボルトまで多岐にわたる。

直流(DC)システムでは、電圧は2点間の一定の電位差を表しますが、交流(AC) システムでは、実効値(RMS)と時間経過に伴う波形の両方が考慮されます。 電子機器において、電圧は正常な動作だけでなく、動作の安全性も決定づける。測定単位としてのボルトは、計測器、技術文書、および国際標準システムで広く使用されている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る