+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

電圧 - 定義

電圧( )とは、電界内の2点間の電位差( )のことであり、電荷を移動させる際に電界が行う仕事量を示す尺度である。単位はボルト(V)( )で表され、2点間で移動する単位電荷あたりの位置エネルギー( )の量を定義する。 電気回路の文脈において、電圧とは、系内に存在する電気力に逆らって単位正電荷を移動させるために必要な仕事として定義される。

電気電圧という現象は、電荷の不均一な分布や時間的に変化する電流によって生じる静電界または動電界の存在に起因する。導体 (金属線など)において、電圧は電荷キャリアの移動を引き起こし、その結果として電流が生じる。絶縁体 では、電圧が存在しても電荷の移動は著しく制限されるか、あるいは完全に遮断されるため、回路における絶縁要素として使用される。

工学の実務において、電圧はその時間特性に応じて直流と交流に分類される。直流電圧は時間経過とともに一定の値を維持するが、交流電圧は振幅 、位相、および周波数において周期的な変動を示す。電圧の測定には、電圧計や、リアルタイムの信号解析を可能にする高度な計装が用いられる。

電気電圧は、エネルギー伝達、電子機器の動作、電荷間の相互作用、および電力システム、コンバーター、電源におけるエネルギー変換のメカニズムに関連する現象を記述する上で極めて重要な役割を果たします。動作パラメータとして、電圧は電気・電子システムの安全性、効率、機能性に直接影響を与えるため、その制御と調整は電気工学の基礎的な側面の一つとなっています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る