+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

Henr (H) - 定義

Henr (H) は、UoMにおけるインダクタンス の測定単位であり、電磁気学研究の先駆者の一人であるアメリカの物理学者ジョセフ・ヘンリーにちなんで命名された 。](/jp/ja/news/library-articles/page/61966/) インダクタンスとは、電流の変化に応じて起電力(SEM)[を発生させる、電気回路または要素(最も一般的にはコイル) の能力のことである。実際には、電流強度が時間とともに変化すると、ファラデーの誘導の法則に従って、この変化を打ち消す電圧が回路に現れることを意味する。

henr単位は、1秒間に1アンペア(A) の電流の変化が1ボルト(V) のSEMをもたらすコイルのインダクタンスとして定義される。これらの量の相互依存性は、電磁気学の基本法則を反映しており、動的回路、エネルギー・コンバーター、トランス、電気モーター、信号伝送システムの解析に適用できる。

実用的な回路では、電子工学で使用される典型的な値のため、henr はミリヘン ル(mH)やマイクロヘン ル(μH)のような前置詞付き形式で使用されることが多い。素子のインダクタンスは、その形状、巻数、コアの種類、回路内の配置に依存する。キャパシタンスや抵抗とともに、共振、フィルタリング、ダンピングなど、変化する信号に対する回路の応答を特徴づける重要なパラメータのひとつである。

単位としてのHenrは、機械的現象における直接の等価物を持たないが、その重要性は動的システムにおける質量とコンパレータすることができる - それは電流慣性、つまり電流が時間にわたってその状態を維持する傾向を記述する。電力系統やパワーエレクトロニクスの文脈では、このパラメータは運転安定性、電力品質、ノイズ低減にとって重要である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る