+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

CCDマトリックス - definition

CCD(charge-coupled device)は、センサー表面に入射した光を電気信号に変換して画像を記録するための半導体光電子回路である。 ピクセル と呼ばれる各受光素子は、露光中に降り注ぐ光の強度に比例した電荷 を蓄積する。蓄積された電荷はマトリックス構造内を移動し、順次読み出されてデジタル画像を形成する。

CCDマトリクスの動作原理は、シリコン構造における光電効果に基づいている。ピクセルに入射した光によって電子-正孔対が生成され、そのうちの電子 、MOS接合によって形成された静電井戸ポテンシャルにトラップされる。照明が完了すると、電荷は隣接する検出素子を通って増幅読み出し回路まで順次移動し、そこで電圧に変換された後、デジタル化される。

CCDは、信号の均一性が非常に高く、ノイズが少なく、高感度であることが特徴で、特に露光時間が長い場合に適している。そのため、天体写真、顕微鏡、イメージング医療、産業用カメラ、業務用カメラやビジョンシステムなどに応用されている。しかし、CMOSマトリックス のような新しい技術に比べ、読み出しプロセスが比較的遅く、必要な電力が高いという欠点がある。

CCDマトリックスの構造とアーキテクチャは、解像度、ダイナミックレンジ、データ処理速度に影響を与える 。シングルチャンネルとトリプルチャンネルのバージョンは、光学フィルターの使用に応じて、モノクロまたはカラーの画像キャプチャを可能にする。フレームトランスファーCCDやインターライントランスファーCCDなどの技術的なバリエーションにより、光信号の高品質な再現を維持しながら、マトリックスのパラメータを特定のアプリケーションの要件に適合させることが可能です。

CCD A/Dコンバータ

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る