+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

リアクタンス - 定義

リアクタンス( )とは、複素インピーダンスの虚数部であり、電気回路において熱としてエネルギーを消費しないパッシブ素子が交流(AC)の流れに対して示す抵抗を表すものである。抵抗とは異なり、リアクタンスはエネルギーを消費せず、電界や磁界に一時的にエネルギーを蓄積・放出するため、電圧と電流の間に位相差が生じる。 リアクタンスの値は、信号の周波数および回路素子の種類とパラメータに依存します。

リアクタンスには、誘導リアクタンスと容量リアクタンスの2つの形態があります。誘導リアクタンスはコイルに関連し、電流の変化に抵抗する磁場()に起因します( )。一方、容量リアクタンスは、電界内で交流電荷の流れを生成する変動電圧により、コンデンサに現れます。 誘導リアクタンスは周波数とともに増加する一方、容量性リアクタンスは減少します。これは、フィルタ 、共振回路、およびインピーダンス整合回路の設計において極めて重要です。 AC 回路において、リアクタンスは、信号の振幅 や位相シフトなど、回路全体の挙動に影響を与えます。これはオーム で表されますが、虚数(インダクタンス では正、静電容量では負)をとるため、複雑な電気回路の解析において複素数演算を使用することが可能になります。 リアクタンスは、抵抗とともにインピーダンス[] (/jp/ja/news/library-articles/page/61900/) を決定し、電力システムにおける有効電力と無効電力の流れの両方に影響を与える総合的な電気的抵抗となります。

リアクタンスを理解し、正確に計算することは、電力工学、アナログ電子工学、通信、高周波回路設計などの分野において不可欠です。リアクタンスを考慮することで、回路の最適化、信号歪みの低減、損失の最小化、およびデバイスのエネルギー効率の向上が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る