+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

モル(mol) - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/68960/) モル(mol) は、物質の量のSI基本単位であり、特定の系に含まれる分子、原子、イオン、またはその他の基本構成要素の数を定量するために用いられる。 1モルは、化学および分子物理学における定量的スケールを定義する物理定数であるアボガドロ数に基づき、正確に6 140 76 × 10²³ 個の素粒子に相当する。 モルが指す基本単位は、研究対象となる系の性質に応じて特定されなければならない。例えば、元素中の原子、化合物中の分子、あるいは電解質中のイオンなどである( )。

モルは原子スケールと巨視的スケールを橋渡しし、化学物質の実用的な量をその原子量や分子量に基づいて扱うことを可能にする。 定量分析においては、物質の質量と粒子数の変換、濃度や化学反応における化学量論的比率、あるいは標準状態下の気体体積の計算を可能にする。モルの使用により、化学、生物物理学、薬学、材料工学における計算が標準化され、その定義は物質に依存しないため、普遍的な適用が可能となる。

2019年現在、モルの現代的な定義は、もはや炭素12試料の質量に基づくものではなく、アボガドロ定数に割り当てられた正確な数値に基づいています。この再定義により、物理定数に基づくその他SI単位との整合性が向上し、科学分野を横断した高精度な測定が可能になります。 実験室での実務においては、モルは溶液の調製、反応式の決定、化学プロセスの平衡計算などに用いられ、定量分析において最も頻繁に使用される単位の一つとなっている。物質の量を表す単位として、モルはアボガドロの法則([)や、化学平衡状態を記述する熱力学モデルにおいても極めて重要な役割を果たしている。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る