+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

チャネル容量 - 定義

チャネルスループット( )とは、特定の通信チャネル() を通じて、単位時間あたりに伝送可能なデータの最大量を定義するパラメータである。 電気通信およびコンピューターネットワーク の文脈では、通常、1 秒あたりのビット数ビット (bits/s, bps) で表され、損失、干渉、または伝送エラーを考慮せずに、送信者から受信者へ情報を伝送する伝送媒体の能力を反映しています。

スループットの値は、チャネルが使用する周波数帯域幅 、ノイズレベル、使用される変調方式、送受信機器の品質など、多くの物理的および技術的要因によって決まります。 デジタルシステムでは、通信プロトコル、遅延、再送信、または誤り制御メカニズムによって、実際の伝送速度がさらに制限される場合があるため、公称スループットと実効スループットが区別されることが多い。

理論的な観点からは、チャネルスループットの限界はシャノンの定理によって記述されており、これは最大伝送速度を帯域幅および信号対雑音比(SNR)に関連付けています。実際には、スループットという概念は、有線および無線の伝送チャネルだけでなく、デバイス間、データバス、またはコンピュータメモリ間のインターフェース にも適用されます。

通信およびネットワークシステムの設計の観点からは、適切な性能を確保し、遅延を最小限に抑え、データトラフィックを効果的に管理するために、チャネル帯域幅の理解と最適化が極めて重要である。このパラメータは、マルチメディア伝送、リアルタイムアプリケーション、および接続の高い信頼性と安定性を必要とするシステムにおいて特に重要である。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る