+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

通信チャネル - 定義

通信チャネルとは、情報信号が送信者から受信者に伝送される物理的または論理的な媒体を指す技術用語である。電気通信やITの用語では、通信チャネルはデータ伝送システムの不可欠な構成要素であり、アナログ信号やデジタル信号の形で情報を伝送する役割を担っている。通信路は、電線、光ファイバー 、電波 のような有形である場合もあれば、コンピュータ・システムの論理層における仮想チャネルのような無形である場合もある。

各チャンネルは、帯域幅 、帯域幅、遅延、減衰 、ノイズレベル、エラー訂正能力など、特定の伝送パラメータによって特徴付けられる。これらのパラメータは伝送される情報の品質と信頼性を決定し、符号化方式、変調方式、 伝送プロトコルの選択にも影響する。情報理論 では、通信チャネルはその容量、つまりシャノンの定理に従った、ある干渉レベルにおいて伝送できる最大情報量の観点から分析される。

通信チャネルは、双方向に信号を伝送できるかどうかによって、単方向(simplex)、双方向交互(half-duplex)、同時(full-duplex)がある。デジタル・システムでは、物理チャネルを複数の論理チャネルに分割し、媒体を複数のユーザーで共有できるようにするのが一般的である(多重化 (TDMA、FDMA、CDMA など)。

コンピュータネットワーク の文脈では、通信チャネルはノード間のデータ転送を担い、OSIまたはTCP/IPモデルの特定の層に基づいている。チャネルには、衛星、無線、マイクロ波、光など、有線リンクと無線リンクの両方が含まれる。産業用システムやオートメーションシステムでは、通信チャネルは、Modbus、CAN、Profibus、Ethernet などの標準規格を使用して、計測機器、コントローラ、ホストシステム間のデータ交換において重要な役割を果たします。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る