+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
CDMA(Code Division Multiple Access)は、独自の拡散符号を使用することで、同一周波数帯で複数の信号を同時に送信できる多重アクセス技術である。TDMA(時分割多重アクセス)やFDMA(周波数分割多重アクセス)など他の多重アクセス方式と異なり、CDMAでは各ユーザーに個別のシーケンスコードが割り当てられるため、送信データが時間的・空間的に重なっても区別できる。
この技術はスペクトラム拡散(spread spectrum)技術に基づいており、信号はその情報量が必要とするよりもはるかに広い帯域幅を使用して送信される。拡散は、ユーザーの信号に擬似ランダム・シーケンス、いわゆる拡散コードを掛けることで行われる。同じコードを知っている受信機は、他の伝送をノイズとして無視し、元の信号を効果的に復元することができる。このようにして、複数の独立したデータストリームを同じ周波数帯域に共存させることが可能になる。
CDMAは、第2世代および第3世代の携帯電話システム(IS-95、cdmaOne、CDMA2000など)や、衛星通信、軍事システムなどで広く使われている。干渉に対する高い耐性、スペクトルの効率的な利用、低信号電力レベルでの良好な伝送品質により、この方式は特にユーザー密度の高い環境で評価された。
技術的な観点からは、CDMAの実装には、正確な同期 タイミングと、重複する送信の中から関連する信号を区別して再構築するための高度な 復号アルゴリズムの使用が必要である。実際には、CDMA動作の重要な要素は、いわゆる相関検出器であり、所定のユーザー・コードを認識し、その信号を他の信号から分離する。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。