+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
FDM(Frequency Division Multiplexing) 、伝送路の多重化技術の一つで、共通の伝送媒体上で複数の情報信号を同時に伝送するもので、各信号は互いに重ならない異なる周波数帯域を占有する。これにより、1本のケーブル、光リンク、無線帯域上で複数の独立したデータストリームを、相互干渉なしに並行して伝送することができる。
FDMシステムでは、各情報チャネルは、その他とは中心周波数が異なる独自の搬送波 を変調する。こうして得られた信号は合計され、共通の媒体で送信され、最終的に周波数フィルターやデマルチプレクサによって受信され分離される。周波数ガードと呼ばれるチャンネル間の十分な間隔が、信号間の干渉を防ぐ。
FDMは、従来の電話システム、ラジオ・テレビ放送、光ファイバーリンク(WDMバージョン:波長分割多重)、衛星伝送、無線通信など、多くのアナログ・デジタル伝送技術で使用されている。電気通信ネットワークでは、利用可能な帯域幅の効率的な利用と、伝送の時分割を必要としない複数ユーザーの同時サービスが可能になる。
技術的な観点からは、FDMの有効性はフィルタリングの精度、キャリア周波数の安定性、チャンネル間干渉への耐性に依存する。時分割多重(TDM)とコンパレータを比較すると、FDMは同期 時間を必要とせずに連続的なデータ伝送を可能にする。これは、音声やビデオ伝送のような一定の情報ストリームを必要とするアプリケーションでは特に重要である。今日のFDMシステムは、DSP技術( )を用いてデジタル的に実現されることが増えており、これにより柔軟性、品質、ノイズに対する堅牢性が向上している。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。