+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
*立ち上がり時間は、電子工学や信号理論において、入力スパイクに対する信号の変化のダイナミクスを表すために使用される用語である。これは、指定された初期値から最終値まで信号が成長するのにかかる時間を表し、最も一般的には、最終値の10%および90%の振幅レベル( )を基準点とする。このパラメータは、矩形信号やインパルス信号の解析、動的システムの時間応答の特徴づけにおいて特に重要である。
実際には、立ち上がり時間は、増幅器、コンバータ、発振器、フィルタ などの電子システムの性能品質を示す基本的な指標の1つです。立ち上がり時間が短いほど、信号変化に対するシステムの応答が速くなり、周波数特性に直接影響する。線形回路 の場合、この時間は帯域幅 に反比例する。この関係は、正確な信号再構成が重要な伝送およびデータ収集システム の設計に用いられる。
立ち上がり時間が制限される現象は、特に、電圧や電流を瞬時に変化させることができない容量性素子や誘導性素子の特性に起因する。デジタル・システムでは、立ち上がり時間が不適切だと、ロジック・エラーや干渉、信号の歪みにつながる可能性があります。このタイミングは、オシロスコープの測定においても分析され、測定器の入力帯域幅の制限が観測値に影響を与える可能性があります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。