+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ローター(rotor) - 定義

ロータ (rotor) は、固定子と呼ばれる静止部品に対して回転運動を行う、回転機械の機械的構成要素である。 これは、電気モーター、発電機、交流発電機、タービン 、ポンプ、ファンなど、多くの電気機械装置の主要な構成要素である。その主な機能は、機械の動作モードに応じて、電気エネルギーを機械エネルギーに変換すること、あるいはその逆を行うことである。

電気機械において、ローターは、ステーターによって生成される磁場と相互作用する導電性要素または強磁性体を含んでいます。誘導電気モーター の場合、ローターは通常、鋼鉄製のコアにアルミニウムまたは銅の棒を埋め込んだケージ(いわゆるかご形)の形状で製造されます。 同期電動機および発電機では、ローターには励磁巻線または永久マグネットが装備されており、それらが独自の磁場を生成します 。回転運動は、相互作用する磁場の原理または電磁誘導 に基づいて、電磁力によって生み出されます。

ローターはトルクを伝達し、駆動システムのその他の部品との間で機械的エネルギーをやり取りするシャフトに接続されています。その設計においては、特に高速機械において、強度、動的および熱的要件を考慮する必要があります。材料特性、精密な動的バランス、および運転中に発生する熱を確実に放散させる冷却システムも重要です。

流体力学および空気力学の文脈において、ローターとは、流動媒体(液体または気体)と相互作用し、運動エネルギー を有用な仕事に変換、あるいはその逆を行うタービン、コンプレッサー、プロペラの回転部品も指します。その形状とブレードプロファイルは、回転機械全体の効率、流動特性、および動作条件を決定します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る