+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
誘導電動機( )は、非同期電動機とも呼ばれ、交流(AC) において最も広く使用されている電気モーターの一種であり、固定子 と回転子 間の電磁誘導](/jp/ja/news/library-articles/page/90026/) の現象[によってトルクが発生します。 その動作原理は、固定子巻線によって生成される交流磁場 が、回転子の導体 に電流を誘導し、それが独自の磁場を生成して固定子の磁場と相互作用し、回転子を回転させるという事実に基づいています。
誘導電動機の特徴は、電源と回転子の間に直接的な電気的接続がないことであり、これにより設計が簡素化され、信頼性が向上します。ロータ は、設計の種類に応じて、いわゆるケージ(かご形誘導電動機)の形に作られることもあれば、リングモーターの場合のように巻線を備えることもあります。 どちらの場合も、固定子内で回転する磁場とロータの実際の回転速度との差によってトルクが発生します。これが「非同期」という用語の由来です。
誘導電動機は、始動特性が優れ、エネルギー効率が高いため、三相式が最も一般的ですが、主に家庭用や単純な機械装置で使用される単相式も存在します。電源の周波数を変化させることで速度制御が可能であり、実際には周波数コンバーター(インバータ)によって実現されています。
そのシンプルな構造、耐久性、低い運用コスト、そして高い効率性により、誘導電動機は産業分野、特にポンプシステム、ファン、コンプレッサー、コンベアベルト、その他多くの機械装置において主要な駆動源となっています。現在のオートメーションシステム( )では、これらを最新の制御システムと組み合わせて使用し、技術プロセスの精密かつエネルギー効率の高い管理を実現しています。
[非同期モーター](/jp/ja https://www.tme.eu/pl/katalog/silniki-elektryczne_100611/?params=1885:1454931;1886:1499856_typ-silnika:ac;rodzaj-silnika:synchroniczny){.cs-btn-primary}
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。