+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
固定子( )は、回転電機における静止部分であり、回転子()が移動する磁場を生成または受信する役割を担っています( )。電気モーターや発電機において、固定子は電気エネルギーを機械エネルギーに変換する、あるいはその逆の変換を行う上で重要な役割を果たします。通常、固定子は、強磁性体のコアに巻かれた巻線と、安定性と放熱性を確保するための支持構造から構成されています。
固定子コアは、透磁率の高い薄い鋼板で構成されており、渦電流による損失を最小限に抑えるために互いに絶縁されている 。これらの鋼板は、溝が刻まれたパッケージを形成し、その溝の中に銅線またはアルミニウム線の巻線が配置される。 機械の種類(直流、交流、単相、三相)に応じて、巻線の構成や給電方法は異なり、それが機械の性能特性に影響を与えます。
同期機および非同期機では、固定子が回転磁場を生成し、誘導やローレンツ力などの電磁現象を通じて回転子を回転させます。発電機では、固定子は電力消費者として機能し、交流磁場 を適切なパラメータを持つ電流に変換します。 その設計においては、適切な磁気特性だけでなく、特に産業環境下での長期運転に耐えうる機械的、熱的、電気的ストレスへの耐性も確保されなければなりません。
固定子の正常な動作は、機械全体のエネルギー効率と信頼性に直接影響します。 固定子(スタター)は静的な要素として、磁気エネルギーの伝達が行われるエアギャップを介して回転子(ローター)と相互作用します。現代のエンジニアリングソリューションでは、騒音や振動の低減、および固定子巻線の効果的な冷却に関する要件も考慮されています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。