+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
渦電流は、ある導体() の体積を横切る交番磁場によって導電性物質中に生じる誘導電流の一種である。ファラデーの誘導の法則によれば、磁束の経時変化は、起電力を生み出す。 、閉回路や導体構造では、電荷の循環流につながる。これらの電流は回転流の形をとり、それがその名の由来であるが、常にその原因となった磁場の変化を打ち消すように導かれる(レンツの法則)。
渦電流現象は、変圧器のコア、モーター、金属筐体、電磁部品など、巨大で絶縁されていない導体の内部で発生する。渦電流が存在すると、熱の形で局所的なエネルギー損失が発生し、部品の過熱、効率の低下、電磁機器との干渉につながります。このような望ましくない影響を最小限に抑えるために、コアの積層、粉末磁性材料の使用、流れが閉じ込められる領域を減らすための導体形状の設計など、その発生を抑える技術が使用されています。
渦電流は損失源として扱われることが多いが、有用な場合もある。渦電流の存在は、非接触ブレーキ技術(電磁ブレーキなど)、誘導加熱、材料欠陥の検出、インピーダンス・トモグラフィーや非破壊電流検査などのイメージングや導体検査法に利用されています。その強度は、電界の周波数、材料の導電率、幾何学的な大きさに依存します。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。