+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
タービン( )は、作動媒体(通常は気体、蒸気、または液体)の流れのエネルギーを機械的エネルギーに変換し、それをトルクとして軸に伝達する流体機械である。タービンの動作は、作動媒体がローターブレードに作用して回転させるという、反作用または動的作用の原理に基づいている。 設計によっては、伝達されるエネルギーは差圧、流速、あるいはその両方の組み合わせから得られる。
タービンの基本構成要素は、回転軸に取り付けられた、形状が設計されたブレードのシステムを備えたローター であり、作動媒体の流れを適切な角度に導く誘導システムです。タービンの動作は、必要なエネルギー変換のレベルに応じて、単段または多段となります。 タービンの効率は、ブレードの空力特性、流体条件、および作動媒体の物理的特性に依存します。タービンは、高出力でも高効率で動作する能力があるため、火力発電所、水力発電所、ガス火力発電所における主要な構成要素として、また航空宇宙、産業用推進システム、エネルギー回収システムにおいても使用されています。
作動媒体の種類に基づき、水力タービン、蒸気タービン、ガスタービン、空気タービンに分類される。各タイプには特定の用途があり、運転パラメータや流動特性に適した設計が施されている。 現代の技術では、先進的な材料、ブレード冷却技術、およびコンピュータ支援設計(CAD)を活用することで、タービンが極限の圧力や温度条件下でも動作できるようにしています。タービンは、一次エネルギーを電気エネルギーまたは機械エネルギーに変換する上で不可欠な要素であり、発電および現代の推進産業において重要な役割を果たしています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。