+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
人工知能(AI) は、従来は人間に帰属されていた知性を必要とするタスクを実行できるシステムの構築を扱う、コンピュータサイエンスと工学の学際的な分野である。これには、機械が情報を分析し、パターンを認識し、意思決定を行い、経験から学習し、変化する環境条件に適応できるようにするためのアルゴリズム、数学的モデル、およびデータ構造の設計が含まれる。
人工知能の開発は、ファジー論理 、ヒューリスティックアルゴリズムニューラルネットワーク 、エキスパートシステム、機械学習 、ディープラーニングなどの技術の利用に基づいています。その他AIモデルは、ルールベースのシステムから、すべての意思決定を直接プログラミングする必要のない高度な自己学習構造に至るまで、様々なモードで動作することができます。 AIの重要な特徴は、一般化能力、つまり入力データから一般化を行い、獲得した知識を、これまで未知だった新しい問題に応用できることです。
その高度さに応じて、AIシステムは反応的な方式(状態記憶なし)で動作することもあれば、計画、予測、因果推論が可能な、記憶を備えた自律的なシステムとして動作することもあります。 AI は、産業プロセスのオートメーション、医療診断、データ分析 、ロボット工学 、自然言語処理、画像認識、レコメンデーションシステム、自動運転車など、数多くの分野で利用されています。
人工知能(AI)は重要な技術開発の一つであり、その導入は、セキュリティ、透明性アルゴリズム 、意思決定の説明責任、社会や労働市場への影響など、技術的および倫理的な課題をもたらします。 その有効性は、データの質、計算能力、設計されたモデルの精度、そしてその動作を解釈し制御する人間の能力に依存しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。