+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ロボティクス( )は、ロボットの設計、製作、プログラミング、および応用を専門とする、科学と工学の学際的な分野です。 ロボットとは、オートメーションされた方法でタスクを実行できる自律型または半自律型の機械のことです。この分野は、機械工学 、電子工学、コンピュータサイエンス、オートメーション、制御理論、および人工知能 の要素を融合したものです。 ロボット工学の目的は、環境を認識し、意思決定を行い、処理されたデータに基づいて物理的な動作を実行できるシステムを開発することです。
ロボット工学の中核となる要素はロボットそのものであり、その形態は、剛体の産業用マニピュレーターや車輪付き移動プラットフォームから、人間の動きや行動を模倣するヒューマノイド 機械まで多岐にわたります。 重要な側面は、感覚系、駆動系、制御系の統合であり、これによりロボットは変化する環境条件に適応し、複雑なタスクを実行できるようになります。現代のロボットシステムは、多くの場合、高度なセンサー、信号処理 ユニット、および他のデバイスや監視システムと通信する機能を備えています。
産業用ロボットは、製造、物流、農業、医療、宇宙探査、防衛、サービスなど、経済の多くの分野で応用されています。産業分野では、ロボットが技術プロセスの効率、精度、安全性を大幅に向上させます。移動型アプリケーションでは、人間が立ち入ることができない、あるいは危険な場所においても、検査、マッピング、環境との相互作用を可能にします。 サービスロボティクスでは、日常業務、リハビリテーション、教育において人間を支援する機械が開発されています。
ロボティクスの進歩は、機械学習 アルゴリズム、画像認識、協働ロボット(コボット)、および電子部品の小型化 によって牽引されています。 倫理の配慮、ユーザーの安全性、通信規格の標準化、およびシステムの相互運用性は、ロボット工学分野における現代の研究および実用化において極めて重要な側面です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。