+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
ニューラルネットワーク は、脳の生物学的構造に着想を得た数学的モデルであり、人工知能 や機械学習 の分野において、分析、分類、予測、およびデータ処理 に利用されています。ニューラルネットワークは、相互に接続された人工ニューロンから構成されており、入力信号を処理して、ネットワーク構造内の後続の層へと情報を伝達します。 各ニューロンは、信号に割り当てられた重みに基づいて計算を行い、それらを合計し、活性化関数を用いて変換することで、複雑な非線形関係をモデル化することを可能にします。
典型的なニューラルネットワークの構造には、入力層、隠れ層、出力層が含まれます。ネットワークの深さ、すなわち隠れ層の数は、データ内の複雑な関係を表現する能力を決定します。深層学習ネットワークでは、このような層が複数使用され、自動的な特徴抽出や情報の階層的な表現の作成が可能になります。 学習プロセスでは、予測結果と実際の結果との誤差を最小化するためにシナプス重みを調整します。これには通常、バックプロパゲーションアルゴリズムと勾配降下法による最適化が用いられます。
ニューラルネットワークは、画像や音声の認識、自然言語翻訳から、レコメンデーションシステム、医療診断、金融データ分析、自律制御に至るまで、幅広い実用的な用途で利用されています。その柔軟性と適応性により、ニューラルネットワークは、高度に複雑であったり構造が不完全であったりするデータのパターン認識や分析を必要とするタスクにおいて、効果的なツールとなっています。 ニューラルネットワークには、アーキテクチャや目的が異なる多くの種類があり、画像処理に用いられる畳み込みニューラルネットワーク(CNN)、時系列データ向けの再帰型ニューラルネットワーク(RNN)、あるいは新しいデータを生成するための生成対抗ネットワーク(GAN)などが挙げられます。 現代のニューラルネットワークは、GPU/TPUによる高速化をサポートするコンピューティングプラットフォーム上で動作し、大規模なデータセットに対して妥当な時間で学習を行うことが可能です。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。