+1 500 000 のオファーにある商品数
6000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
GPS(全地球測位システム) は、地球上のどこでも位置、速度、時刻を正確に特定できる全球衛星測位システムです。これは米国国防総省によって開発・運用されていますが、1990年代から民間利用も可能となっています。 このシステムは、時刻および軌道位置データを含む無線信号を継続的に送信する、地球軌道上の衛星ネットワークに依存しています。
GPSは、衛星から受信機まで信号が到達する時間を測定することで動作します。GPS受信機は、少なくとも4つの異なる衛星からの信号を比較することで、自身の3次元位置と現在の時刻を算出します。 衛星に搭載された高精度な原子時計と高度な補正アルゴリズムを活用することで、このシステムは民生用受信機でも数メートル単位の精度を提供し、差分測位技術を使用すればセンチメートル単位の精度を実現します。
GPSは、道路・航空・海上航行、土地測量、緊急対応システム、車両管理に加え、モバイル機器、自動運転車、産業用途などで利用されています。多くのシステムでは、特に過酷な地形や都市環境において、信号の精度と可用性を高めるため、GPSが加速度計、ジャイロスコープ 、または携帯電話ネットワークなどのその他技術と統合されています。 その世界的なカバレッジと地域インフラへの依存のなさは、GPSを現代の位置特定および同期システムの核心的な構成要素の一つとし、幅広い位置情報サービスの基盤を形成しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。