+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

定量化 - 定義

量子化とは、連続的な信号値を離散的な値に変換するプロセスのことで、主にデジタル情報処理の分野で用いられる。これは、入力信号の可能な値の無限集合をデジタル表現の有限集合にマッピングすることを含み、デジタル・システムでデータを保存し分析することを可能にする。このプロセスは、信号のサンプリング に続く、アナログからデジタルへの変換に固有のステップである。

数学的な用語では、量子化とは、信号サンプルの値を最も近い許容レベルまで丸めることであり、その結果、実際の信号とそのデジタル表現との差である量子化誤差が生じます。この誤差の大きさは、量子化レベルの数に依存し、したがってコンバータの分解能と使用される記録フォーマットに依存する。サンプルあたりのビット数 が大きければ大きいほど、表現精度は高くなりますが、必要なメモリや処理能力も大きくなります。

定量化は、音声や画像の符号化、通信システム、数値モデリングなど、さまざまな技術分野で見られる。信号処理 の文脈では、主観的に知覚される歪み を低減するために、ディザリング などの量子化歪みを最小化する技術が特に重要である。エンジニアリング用途では、数値化はマッピング精度とシステムリソース効率のトレードオフを意味する。

最新のアルゴリズム人工知能 やコンピュータグラフィックスでは、このプロセスはデータ次元の縮小やモデルパラメータの圧縮にも使用されることがあり、組み込みデバイスのように計算能力が制限された条件下での最適化を促進します。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る