+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
ディザリングは、デジタル信号処理で使用される技法で、分解能が制限された定量化 から生じる可視または可聴のアーティファクトを最小限に抑えることを目的としている。ディザリングは、定量化の前に信号にランダムノイズや順序付きノイズを意図的に加えることで、丸め誤差をより均等に分散させ、知覚を妨げる帯域の影響を低減させる。
コンピュータグラフィックスの分野では、ハードウェアやファイルフォーマットによってカラーパレットが制限されている場合に、ディザリングによってカラートーンの数を視覚的に増やすことができます。ドットまたはチェッカーボードパターンを作成することで、この技術は中間色の存在をシミュレートし、ポスタリゼーション効果を低減し、スムーズな階調遷移の印象を向上させます。印刷物やビット深度の低いディスプレイでは、ディザリングを使用することで、ディテールやシャドウをより自然に表現することができます。
オーディオ処理では、ディザリングは、量子化エラーとソース信号の相関関係を排除することで、音質を向上させます。これによって、特に録音の静かな部分で、高調波歪み のようなアーティファクトが聴こえにくくなります。ディザリングは、フォーマットを変換するときや、オーディオファイルのビット深度を、たとえば24ビットから 16ビットに下げるときに、もっとも一般的に使われます。
ディザリングは、測定システム、デジタル制御、アナログ-デジタル、デジタル-アナログコンバーターでも使われる。ディザリングはさらなるノイズをもたらしますが、平均化精度を向上させ、限られた数値システムにおける有効分解能を高めることができます。用途に応じて、ホワイトノイズ、拡散誤差、決定論的シーケンスなど、さまざまなアルゴリズム ディザリングが使用される。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。