+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
のセンサー( )は、特定の物理量や化学量を検出し、それをさらなる処理に適した信号に変換するように設計された、計測・制御システムの構成要素です。この信号は、採用された技術や測定対象の変数の種類に応じて、電気的、光学的、空圧式、またはデジタル式のものがあります。 センサーは、意思決定や制御に不可欠なデータを提供することで、オートメーション、ロボット工学、民生用電子機器、医療、および安全システムにおいて極めて重要な役割を果たしています。
センサーの動作原理は、温度、圧力、動き、光強度、化学物質の存在、あるいは電磁場といった環境変化に対する、その構造や活性物質の反応に基づいています。 この応答は、適切な処理回路によって測定可能な信号に変換されます。現代のシステムでは、センサーは多くの場合、信号調整用電子機器、デジタルインターフェース 、およびデータ分析 アルゴリズムと統合されており、その精度と機能性が向上しています。
工学において、センサーは測定チェーンの第一段階を担い、システムの全体的な精度と信頼性に直接的な影響を与えます。適切なセンサーの選定は、測定範囲、分解能、応答時間 、および環境条件に対する耐性といった、要求される性能パラメータに依存します。 オートメーションシステムにおいて、センサーはプロセスやその周囲の状態に関するリアルタイム情報を提供し、機械、装置、または設備の動作を動的に適応させることを可能にします。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。