+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

ショットキーダイオード - 定義

(ショットキー)ダイオード は、2つの半導体領域の間ではなく、n型半導体と金属の間に接合が形成される特殊な半導体ダイオードの一種です。 この構造により、いわゆるショットキー障壁が形成されます。これは、非常に低い順方向電圧降下と高速なスイッチング時間を特徴とし、従来の p–n 接合ダイオードとは一線を画しています。 通常 0.2~0.4 V の範囲にある低い順方向電圧により、ショットキーダイオードは低電圧アプリケーションにおいて特にエネルギー効率に優れています。

その構造により、ショットキーダイオードは、接合容量が大幅に低く 、逆回復時間が短いため、高速スイッチングを必要とする高周波アプリケーションやシステムに最適です。 これは、電力損失の最小化と全体的な効率の向上が重要な、スイッチング電源、高効率整流器 、DC/DCコンバーター、および保護回路で広く使用されています。

ショットキーダイオードの顕著な特徴の一つは、標準的なダイオードに比べて逆方向リーク電流が大きいことであり、これは逆バイアス状態での性能に影響を与えます。必要な定格電圧、動作温度、および環境耐性に応じて、ショットキーダイオードはシリコンや炭化ケイ素などの異なる半導体材料を使用して製造することができます。 現代の電子システムにおいて、ショットキーダイオードはエネルギーの流れを最適化し、電子機器の電力効率を高める上で極めて重要な役割を果たしています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る