+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
フェライト( )は、主に鉄、マンガン、亜鉛、ニッケル、コバルトなどの金属酸化物から構成される、強磁性を持つセラミック材料の一種です。これらは、酸素格子内に金属陽イオンが規則正しく配列したスピネル型またはガーネット型の結晶構造を特徴としています。 この構造により、フェライトは強力な磁気特性と極めて高い電気抵抗率を併せ持ち、高周波用途における渦電流損失を大幅に低減します。
フェライトは、従来の強磁性材料 と同様に磁化される能力を保持していますが、その独特な特性は、セラミックとしての性質と限られた電気伝導性に由来しています。 導電性が制限されているため、フェライトは高周波およびマイクロ波デバイスでの使用に特に適しています。これらの特性により、フェライトは変圧器コア、チョークコイル、電磁干渉(EMI)フィルタ、アンテナ、および電波 吸収体に広く使用されています。
化学組成や製造条件に応じて、フェライトの磁気特性は様々な用途に合わせて調整可能です。保磁力(コエリシブフォース)が低く磁気損失が最小限の軟質フェライトから、永久磁石の製造に使用される硬質フェライト材料まで多岐にわたります。組成と微細構造を制御することで、透磁率、損失係数、周波数応答の調整も可能です。 電子工学において、フェライトは磁気特性と誘電特性を兼ね備えた重要な材料であり、高周波環境や動的に変化する環境での動作に有利な特性を有しています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。