+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
](/jp/ja/news/library-articles/page/69730/)](/jp/ja/news/library-articles/page/68998/) 強磁性体 は、その構造内の原子磁気モーメントが整列することで生じる、永久磁化を保持する能力を特徴とする物質です。キュリー温度[と呼ばれるある臨界温度以下では、これらのモーメントは自発的に平行に整列し、磁気ドメインと呼ばれる領域を形成します。 外部磁場が印加されると、これらのドメインは磁場の方向に再配向し、材料の全体的な磁化 が増加する。磁場が除去された後も、多くのドメインはその配向を維持し、残留磁気 をもたらす。
強磁性は、スピンを同じ方向に整列させる電子間の交換相互作用によって引き起こされる量子力学的現象である( )。この秩序状態はエネルギー的に有利であり、安定した内部磁場の形成につながる。強磁性体は高い透磁率と磁化率を示し、これは容易に磁化され、周囲の磁場を強化できることを意味する( )。
代表的な強磁性体には、鉄、コバルト、ニッケル、それらの合金、および特定の化合物が含まれる。これらは技術分野、特に電磁石、変圧器、電気モーター、およびデータ記憶媒体において広く利用されている。 材料工学において、強磁性体の磁気ヒステリシス特性([)は特に重要です。これは、磁場の周期的な変化下における材料の挙動を説明するものです。これらの特性を理解することで、高効率な磁気コア、磁場センサー、磁気記憶素子などの用途において、最適な材料選定が可能になります。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。