+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

磁化(磁化) - 定義

磁化は、物質の磁化の度合いを表すベクトル物理量であり、単位体積あたりの磁気モーメントの数を表す。M**と表記され、1メートルあたりのアンペア数(A/m)で表され、外部磁場の影響下、または材料自身の磁気特性による材料中の微視的な磁気双極子の秩序を反映します。

磁化の過程では、原子、分子、ドメインの内部磁気モーメントが、印加された磁場の方向に沿って徐々に整列していく。強い交換相互作用がある強磁性体では、この効果は特に顕著で、外部磁場が取り除かれた後でも永久磁化につながる。常磁性物質では磁化は非常に弱く、磁場がなくなると消えてしまう。反磁性物質では磁場と反対方向に現れ、非常に小さい。

マクスウェルの方程式の文脈では、磁化は媒体中の全磁場の成分であり、その透磁率に影響を与える。時間と空間におけるMベクトルの変化は、ヒステリシス 磁気、飽和、再マネンス および保磁力 の現象の記述の基礎であり、これらは材料の磁気特性と様々な技術的応用におけるそれらの挙動を定義します。

磁化は、変圧器、モーター、磁気メモリ、電界センサーなどの電磁デバイスの設計において重要な役割を果たします。材料研究においては、磁化を測定することにより、物質の分類やドメイン構造とダイナミクスの解析が可能になります。SQUID磁気測定やM-H曲線解析などの測定技術により、温度、外場、時間の関数として物質の磁気特性を正確に決定することができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る