+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +320 000 の顧客
残留磁化( )とは、強磁性体を飽和させた外部磁場を除去した後に残る、その強磁性体の残留磁化() を表す物理量である。これは、物質が独自の磁性を維持する能力() を示す指標であり、保磁力() や磁気飽和とともに、物質の磁気特性を特徴づける主要なパラメータの一つである。 残留磁化は記号 Br で表され、SI 単位系ではテスラ (T) として表されます 。
固体物理学において、残留磁化は、外部磁場が消失した後も部分的に配向したまま残る磁気ドメインの秩序ある構造の存在に関連しています。 材料の特性によっては、残留磁化は、永久マグネットの場合のように望ましい現象となることもあれば、ヒステリシス や電磁気デバイスにおけるエネルギー損失という現象を引き起こす場合、望ましくない現象となることもある。
磁束密度と磁場強度の関係を示す磁気ヒステリシス曲線において、残留磁化は外部磁場強度がゼロ時の磁束密度値として表される。これは材料に蓄積されたエネルギーと直接関連しており、磁気メモリ、センサー、リレー、電気モーター、検知装置などで利用される、磁気情報を永続的に保存する能力を決定づける。
材料工学において、残留磁気の制御により、所望の動的および静的特性を備えた磁気部品を設計することが可能になります。残留磁気が高い材料は、継続的な電源供給を必要とせずに恒久的な磁場が必要な場面で使用されます 。一方、磁気状態の急速な変化が重要な用途では、残留磁気が低くヒステリシスが最小限の材料が好まれます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。