+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

磁気保磁力 - 定義

磁気保磁力は、強磁性材料が減磁 に抵抗する能力を表す物理量である。](/jp/ja/news/library-articles/page/69212/) 保磁力は、[磁化を完全に減少させるために(すなわち磁化をゼロにするために)、材料の元の磁化と反対の方向に加えなければならない外部磁場の強さの値として定義される。保磁力は、材料の磁気特性を特徴付ける重要なパラメータの一つで、磁場強度(A/mやOeなど)の単位で表されます。

この現象は、ヒステリシス曲線 磁気曲線の不可欠な一部であり、材料における磁場と磁気誘導の関係を記述しています。誘導がゼロの時にこの曲線が磁場軸と交わる点は、保磁力値に正確に対応します。保磁力が大きいほど、磁化の方向を反転させるために印加しなければならない磁場が大きくなり、その材料が高い磁気耐久性と外場耐性を示すことを意味する。

高い保磁力を持つ材料は、硬質強磁性体() と呼ばれ、磁気特性を長期間保持する永久磁石の製造に使用される。例えば、ネオジム-鉄-ボロン(NdFeB)合金やフェライト セラミック磁石などがあります。これとは対照的に、ソフト磁石として知られる低保磁力材料は容易に磁化・脱磁するため、磁気状態の急速な変化が重要な変圧器のコアやコイル、電子回路などの用途に最適です。

保磁力は、材料の結晶構造、ドーパントの存在、応力 内部、熱処理、結晶粒径など、多くの要因に依存します。材料工学や電子工学では、保磁力の正確な決定と制御により、特定の産業、エネルギー、IT用途に合わせた、望ましい機能特性を持つ磁性部品の設計が可能になります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る