+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

消磁 - 定義

消磁( )とは、強磁性体の磁化を弱めたり完全に除去したりするプロセスであり、その結果、その磁化( )が著しく弱まるか、あるいは消失する状態となる。 この現象は、制御された技術的工程として意図的に引き起こされることもあれば、逆方向の磁場、キュリー温度 への加熱、機械的振動、あるいは材料の経年劣化といった外部要因の結果として、意図せずに発生することもあります。

物理的には、減磁とは、以前は磁気モーメントが同じ方向を向いていた微視的な領域である磁気ドメインの秩序が乱れることを意味します。このプロセスは、時間とともに振幅が減少する交流磁場を印加すること(消磁法)によって実現でき、これによりドメインの秩序が徐々に失われ、ランダムな配向へと導かれます。

消磁は、材料工学、電気機械工学、電子工学の分野で広く利用されている。産業分野では、とりわけ、加工や溶接後の鋼製部品に残留する磁場を中和し、強磁性異物の付着、センサーへの干渉、あるいは電磁干渉を防ぐために用いられる。 オーディオビジュアルおよびコンピュータ技術の分野では、かつて磁気ヘッドやCRTモニターの消磁が、画像の干渉や記録エラーを除去するために用いられていた。

計測および診断の観点からは、制御されていない消磁は、永久マグネットの性能低下、測定機器の誤差、あるいは電気機械の効率低下を招く可能性がある。 このような場合、適切な保磁力()を持つ材料を使用し( )、不要な外部磁場の影響から保護するシステムを設計する必要があります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る