+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
ヒステリシスとは、システムの状態が、それに作用する刺激の現在の値だけでなく、その履歴にも依存する物理現象のことである。言い換えれば、システムの応答は現在の状態によって一意に決まるのではなく、過去の変化も考慮されるため、刺激の方向が変わると応答に遅れや違いが生じる。ヒステリシスの特徴は、ヒステリシスループの発生であり、制御量とシステム応答との関係のグラフで見ることができる。
この現象は、磁気学 、機械学、電子工学、音響学 、オートメーションなど、技術や科学の多くの分野で発生する。](/jp/ja/news/library-articles/page/69212/) 強磁性材料では、ヒステリシスは磁化の磁界強度依存性([)に現れます。磁界が除去されると、材料はその磁化の一部を保持し、これが変圧器コア、コイル、磁気メモリの動作の基礎となります。力学の文脈では、特に、物体の変形が以前の応力に依存する弾塑性変形に関係する。
制御システムでは、閾値に近い値で出力が頻繁に切り替わるのを防ぐため、安定化メカニズムとしてヒステリシスを意図的に導入することがある。例えば、単一のしきい値で暖房をオン・オフするのではなく、ある温度範囲で暖房をオン・オフするサーモスタットである。このような手順は、システムの外乱に対する耐性を高め、動的条件下での性能を向上させる。
数学的な観点からは、ヒステリシスは、応答が現在の入力の関数であるだけでなく、この入力が時間の経過とともにたどった経路の関数でもある、メモリを持つ非線形システムを記述する。この種の挙動をモデル化するには、累積効果や遅延効果を考慮した特別な微分方程式や非線形モデルが必要です。エンジニアリング・アプリケーションでは、ヒステリシスを正しく考慮することで、システムの挙動をより正確に予測し、より信頼性の高いソリューションを設計することができます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。