+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

磁気 - 定義

磁性は、電荷の運動と電子のような素粒子の磁気モーメント から生じる磁場 を介した物体の相互作用に関連する基本的な物理現象である。古典的には、磁気は、時間的に変化する電場 と磁場を組み合わせたマクスウェルの方程式によって記述される電磁相互作用の一側面である。

磁場の発生源は電流、すなわち電荷の整然とした運動と、スピンと軌道角運動量に関係する粒子の固有磁気モーメントである。外部磁場に反応した物質は、反磁性 、常磁性 、強磁性、フェリ磁性、反強磁性に分類されるさまざまなタイプの振る舞いを示すことがある。

強磁性は、鉄、ニッケル、コバルトなどの材料で観察され、磁区が自発的に配向し、それ自体が永久磁場を持つという特徴を持つ。一方、ディアマグネティックスは外部磁場を変位させる傾向があり、パラマグネティックスは弱く不完全ではあるが磁場を増強する。

技術的な応用では、磁気は電気モーター、変圧器、誘導コイル、磁気記録装置、磁気共鳴画像装置(MRI)などの医療診断システムの構造において重要な役割を果たしている。微視的なスケールでは、磁性は物性理論において基本的な役割を果たし、物質の電子的性質や構造的性質に影響を与えている。ホール効果、磁気抵抗、磁性量子束による超伝導などの現象は、物理系における磁性の高度な発現の一例である。

磁性に関する最新の研究は、スピントロニクスやマグノニクスの分野にも及んでおり、電子のスピン( )を操作することで、新世代のデバイス(ストレージ( )、スピン・トランジスタ、量子通信システム)の設計が可能になる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る