+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

常磁性 - 定義

電磁気学は、物質の磁気特性の基本的なタイプのひとつであり、外部磁場 、物質が弱い力で引き寄せられることからなる。この現象は、原子やイオンに不対電子が存在することに起因しており、不対電子はそれぞれ磁気モーメントを持っている。外部磁場がない場合、これらのモーメントは無秩序に分布し、互いに打ち消し合うが、磁場の影響下では部分的に整列し、物質の磁化 を増加させる。

常磁性体は正の帯磁率を示しますが、それは非常に小さく、10-⁶から10-³のオーダーで、温度に依存します。常磁性体の振る舞いを数学的に説明するものとして、磁化率が温度に反比例するというキュリーの法則があります。温度が上昇すると、熱エネルギーが増加し、磁気モーメントの秩序を打ち消し、常磁性効果を弱める。

常磁性の特徴として、外部磁場が消失すると、永久磁化を残すことなく、直ちに無秩序な状態に戻ることが挙げられる。このことが常磁性体を、磁場を取り除いても磁化を維持できる強磁性体 と区別している。常磁性は、金属、遷移金属イオン、液体状態の希ガス、多くの化合物や合成物質など、幅広い物質で見られる。

技術的な応用では、常磁性は他のタイプ(磁性 )に比べて使用される頻度は低いが、電子常磁性共鳴(EPR)分光法、材料特性の研究、ある種のセンサーや特殊な材料の設計において重要である。この現象の分析は、固体物理学や量子化学の重要な部分であり、物質の電子構造をよりよく理解することができる。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る