+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

大容量保管箱 - definition

大容量記憶装置(Mass Storage) 大容量記憶装置は、大量のデジタルデータを電源に依存せずに永続的に保存するために使用される装置および技術のカテゴリーである。RAMとは異なり、マス・ストレージは不揮発性であることが特徴で、システムの電源を切っても保管された情報は保持されます。システム的には、この種のメモリはデータのアーカイブ、共有、整理の機能を果たし、使用する技術によってシーケンシャル・アクセスとランダム・アクセスの両方を提供する。

マス・ストレージの技術的分類には、磁気、光学、ソリッド・ステート・ソリューションがある。ハードディスク・ドライブ(HDD)、ソリッド・ステート・ドライブ(SSD)、USBフラッシュ・ドライブ、磁気テープ、RAIDディスク・アレイなどのマグネットは、一般消費者や産業環境、サーバー・インフラや分散システムでよく使用されている。マス・ストレージを評価するための主なパラメータには、スループット 、アクセス時間、レイテンシ、ストレージ密度、フォールト・トレランス、スケーラビリティなどがあります。

技術的なコンピューティングの観点からは、大容量記憶装置はコンピュータのメモリ階層の重要な部分であり、入出力(I/O)操作 、ファイル管理プロセス、データストレージシステムの性能に直接影響します。メモリコントローラー、インターフェースプロトコル(例えばSATA、NVMe、SCSI )、オペレーティングシステムとの統合は、情報インフラの一貫した安全な運用にとって極めて重要です。

HDD/SSDアクセサリ

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る