+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

I/O(入出力) - 定義

I/O(入出力) は、コンピュータシステムとその環境との間でデータ交換を可能にする操作およびインターフェース を指す一般的な技術用語です。この概念には、システムへのデータの入力と、デジタル、信号ベース、または物理的なさまざまな形式でのシステムからのデータ出力の両方が含まれます。 I/Oメカニズムは、キーボード、マウス、モニター、プリンター、センサー、リレーなどの周辺機器、および他のデジタルシステムやネットワークとの通信を可能にします。

コンピュータアーキテクチャにおいて、I/Oは情報処理サイクルの不可欠な部分であり、ユーザーとシステムとの対話、環境データの受信、および計算結果の出力デバイスや外部メモリへの送信を可能にします。入出力操作は、データフローを管理し、適切な信号フォーマットを確保し、システムバスとの同期 を行うコントローラーおよびポートを介して実行されます。 組み込みシステムや産業オートメーションにおいて、I/Oはまた、機械、センサー、アクチュエータの動作に関連する論理レベルまたはアナログ信号を扱う物理的な通信チャネル()を指します( )。

I/O 操作の効率的な管理は、特にレイテンシ、帯域幅 、および複数のリソースへの並列アクセスに関して、システム全体のパフォーマンスにとって極めて重要です。現代のシステムでは、スムーズで信頼性の高いデータ交換を確保するために、バッファリング 、割り込み処理、ダイレクトメモリアクセス (DMA)、デバイスドライバなどの技術が使用されています。 また、あらゆる外部接続が不正なデータや信号干渉の侵入経路となり得るため、I/Oはシステムのセキュリティにおいても極めて重要な役割を果たしています。大まかに言えば、I/Oはデジタルロジックと外界との通信の基盤を形成し、電子システムにおける整合性と双方向性を確保しています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る