+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
反磁性( )は、物質が存在する外部磁場と逆向きの弱い磁場をその物質が生成するという、基本的な磁気現象の一つである。これは、物質の原子内の電子の軌道相互作用およびスピン相互作用に起因する効果であり、永久磁気モーメントの有無とは無関係である。
強磁性体や常磁性体 と対照的に、反磁性物質の原子は、基底状態において未補償の磁気モーメントを保有していない 。しかし、外部磁場の影響下では、電子の軌道運動の軌道が変化し、レンツの法則に従って、これに対抗する磁場が生じる。 その結果、物質は磁場源から反発される。
反磁性体の特徴は、通常は非常に小さい値であり、温度に依存しない負の磁化率である。この現象はすべての物質で生じるが、ほとんどの場合、より強い常磁性または強磁性の効果によって覆い隠されている。 例外は、例えばビスマス、銅、水、鉛など、反磁性が支配的な特徴である物質です。
反磁性の現象は、とりわけ、磁気浮上技術、精密な磁場測定、および超伝導に使用される材料の特性を記述する上で、実用的に重要です。 第I種超伝導体の場合、反磁性は材料内部から磁場が完全に排除されるという形をとりますが、これはマイスナー効果として知られています。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。