+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

緊張 - 定義

応力(Stress) は、外部からの機械的、熱的、またはその他の負荷の印加によって固体に作用する内部力を記述する物理量である。材料の変形に対する粒子間の相互作用の強さの尺度であり、力が通過する断面の単位面積あたりの内部力として定義される。応力は性質上テンソルであり、その完全な記述には力の方向と断面の面の向きの両方を考慮する必要がある。

その他、連続力学では、形状や荷重の種類に応じて、一軸、二軸、三軸応力として発生する法線応力(断面に垂直な応力)と接線応力(断面に平行な応力)など、さまざまなタイプの応力を区別しています。さらに、応力状態は、主応力テンソルの極値に対応する主応力によって特徴付けることができます。

固体の応力分布の解析は、構造物の強度、剛性、および信頼性の評価を可能にするため、機械工学 、建設、航空宇宙、および材料科学において極めて重要です。応力限界を超えると、塑性 、破壊や材料クリープなどの現象が起こります。応力は、弾性理論の枠組みの中で解析的に計算されるか、有限要素法(FEA) を用いて数値的に決定されます。実際の条件下では、抵抗ひずみゲージ、光弾性法、または干渉測定技術を使用して測定することができます。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る