+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

有限要素法(FEM) - 定義

有限要素法(FEM) は偏微分方程式を解くための数値的技法であり、応力、 力学、熱流、電磁場、音響学、 流体力学などの複雑な物理現象を解析するために用いられる。連続的な計算領域を有限個の単純な小領域、いわゆる有限要素に離散化し、その中で解関数を局所的な方法、通常は基底関数で近似します。

有限要素の基本的な考え方は、与えられた現象を記述する方程式を、数値的手法を使って解くことができる線形または非線形代数方程式系に変換することです。このプロセスには、幾何学的モデリング、材料特性の定義、境界条件と荷重の決定、そして要素メッシュの生成が含まれます。このメッシュは、定義された形状の要素(例えば三角形、四角形、立方体)で構成され、節点を共有し、解析対象領域全体をカバーします。

各要素では、解の近似形が仮定され、連続問題を離散問題に還元して反復的または直接的に解くことができます。メッシュが緻密で均質であればあるほど、実際の物理量の分布をより正確に表現することができますが、計算リソースは大きくなります。FEMは、解析的に捉えることが困難な不規則な形状や境界条件を持つ領域における非線形現象や動的現象の解析を可能にします。

有限要素法は、機械工学 、建築、電気工学 、航空学、生物医学、メカトロニクス・システムの設計で使用されている。有限要素法では、仮想段階での設計の検証、さまざまな条件下での構造物の挙動の予測、構造および操作パラメータの最適化が可能です。今日のCAE(Computer-Aided Engineering)環境は、マルチフィジックスの連成現象を考慮したFEA解析を行うための統合された道具を提供しています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る