+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

テスラ(T) - 定義

テスラ(T) は、SI における磁束密度の単位であり、磁場の強さを表す。電気工学および電磁気学の先駆者であるニコラ・テスラにちなんで名付けられた。 1テスラは、長さ1メートル()の導体( )に1アンペア()の電流( )が流れているとき、その導体が磁場の方向に対して垂直な位置にある場合に、1ニュートン()の力( )が生じる磁束密度として定義される。

実際には、テスラは比較的大さな単位であるため、多くの技術的用途では、ミリテスラ (mT) やマイクロテスラ (μT) などの分量単位が使用される。

技術や科学の分野において、テスラは電磁気現象を記述する上で重要な役割を果たしており、特に電気モーター、発電機、ソレノイド、磁気共鳴画像法(MRI)、ホールセンサー、あるいは強磁性体の研究などの用途で重要な役割を果たしています。これらの分野では、装置の機能、精度、安全性を確保するために、磁場の正確な制御と測定が不可欠です。

スピーカーや電気モーターなどの日常的な機器では、テスラの分数単位の磁場が一般的です。数テスラ規模の磁場は、科学的な応用分野、例えばの粒子加速器や の医療機器などで見られます。 一方、地球物理学では、地球の磁場を記述するために、はるかに小さな単位(通常はマイクロテスラ)が使用されており、この単位が実用上、いかに幅広いスケールで用いられているかがわかります。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る