+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

粒子加速器 - 定義

](/jp/ja/news/library-articles/page/68882/)粒子加速器( )とは、電場を用いて荷電素粒子(電子([)、陽子、またはイオンなど)を加速し、磁場を用いてその運動を制御することで、これらに極めて高い運動エネルギー()を与える装置である( )。このような装置は、素粒子物理学、原子核物理学、材料工学、医学、および産業技術における基礎研究に利用されている。

加速器の動作原理は、特別に設計された軌道内で粒子を光速に近い速度まで加速することに基づいている。設計によっては、加速は直線(線形加速器)または閉じた環状(サイクロトロンやシンクロトロン などの環状加速器)で行われる。 個々の加速パルスは粒子の運動と同期され、軌道を制御しつつ、徐々にエネルギーを増加させます。

加速器は、物質の構造を最も深いレベルで研究することを可能にし、莫大なエネルギーを持つ粒子同士の衝突を引き起こします。その結果、新しい素粒子が生成され、高精度な検出器を用いて記録されます。 これらの過程を分析することで、基本的な物理的相互作用や、極限状態における物質の性質に関する情報が得られます。

高エネルギー物理学以外にも、加速器はがん治療(例えば陽子線治療)、放射性同位元素の生成、医療用滅菌、さらには半導体技術や非破壊材料研究にも利用されています。 医学や産業分野では、特定の実用的な作業のために設計された、出力やサイズが限定された小型の加速器がよく使用されます。

加速器の開発は、現代の実験物理学の柱の一つであり、その運用には、ビームパラメータの厳密な制御、高真空、高度な電子工学、そして複雑な監視システムが必要とされます。 大型ハドロン衝突型加速器(LHC)のようなこの種の最大規模の施設では、ビッグバン直後に起こった現象の解明を可能にするエネルギーが達成されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る