+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +320 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

サイクロトロン - 定義

サイクロトロン( )は、粒子加速器の一種であり( )、陽子、重陽子、イオンなどの荷電素粒子を高い運動エネルギー()まで加速し( )、科学研究、医療用途、および産業技術に利用するために用いられます。 サイクロトロンは、磁場の中で粒子が螺旋状の軌道を描いて運動し、その周期の適切な地点で交流電界が印加されることで粒子が加速されるという原理に基づいています。

サイクロトロンの設計は、強力な均一磁場の中に配置された 2 つの半円形の電極 (その D 字型の形状から「ディー」と呼ばれる)に基づいています。 装置に注入された粒子は、高周波の交流電圧の影響を受けて電極間の空間で加速され、その後、次の軌道へと導かれます。 このプロセスの結果、粒子の軌道は、所望のエネルギーレベルに達するまで、ますます大きくなる螺旋状になります。その時点で、粒子はサイクロトロンから導き出され、さらなる実験や処置に使用されます。

サイクロトロンは、比較的コンパクトなサイズで高エネルギーを得ることができるため、放射性同位元素の生成、陽子線治療によるがん治療、物質の構造研究その他、核医学の分野で応用されています。 サイクロトロンは、粒子物理学および加速器技術の歴史において重要な段階を画するものでしたが、最高エネルギー域では、シンクロトロンなどのより高度な装置に取って代わられました。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る