+1 500 000 のオファーにある商品数
7000 個の小包が毎日発送されます
150 カ国からの +300 000 の顧客
GPIO(汎用入出力) は、マイクロコントローラ、プロセッサ、集積回路で使用される汎用デジタルインターフェースであり、ソフトウェアを通じて入出力機能を設定可能です。 各GPIOピンは、入力または出力として個別に設定できるため、周辺機器の柔軟な制御、論理状態の読み取り、および他のシステムコンポーネントとのデジタル信号のやり取りが可能になります。
入力モードでは、GPIOピンはボタン、センサー、またはその他の外部デバイスからの論理レベルや信号を検出するために使用されます。 出力モードでは、ハイまたはローの状態を生成して、LEDランプ、リレー、モーター、その他論理回路などのコンポーネントを制御することができます。ピンの設定は通常、制御レジスタを介して行われます。このレジスタは、信号の流れの方向、論理レベル、初期状態、およびプルアップ抵抗や割り込みモードなどのオプション機能を定義します。
GPIOは、特に組み込みシステムや制御システムにおいて、マイクロコントローラーとその環境との間の基本的な通信チャネルとして機能します。そのシンプルさと汎用性により、限られた数の物理ピンを使用して多数の機能を実装することが可能であり、これはコンパクトなハードウェア設計において極めて重要です。 より高度なシステムでは、一部のGPIOピンが通信インターフェース、、PWM 、アナログ入力などの代替機能をサポートする場合もあり、追加の部品を必要とせずに機能性を拡張できます。リアルタイムOSや開発プラットフォームでは、GPIOはハードウェア抽象化レイヤーを通じて管理されることが多く、ソフトウェアへの統合やプロトタイピングプロジェクトが簡素化されます。
Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。
TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。