+1 500 000 のオファーにある商品数

7000 個の小包が毎日発送されます

150 カ国からの +300 000 の顧客

Quick Buy お気に入り
カート

GPRS - 定義

GPRS(General Packet Radio Service) は、パケット交換通信に基づく第2世代(2G)携帯電話ネットワーク向けのデータ伝送技術です。 これは、ユーザーが専用の通信チャネル を占有することなくデータサービスにアクセスできるようにすることで、GSM規格を拡張したものです。セッションの全期間にわたって伝送チャネルが予約される回線交換接続とは異なり、GPRSは需要に基づいて無線リソースを動的に割り当てるため、利用可能な帯域幅をより効率的に使用することができます。

GPRSは、データをより小さな単位(パケット)に分割し、ネットワークを介して非同期で送信し、受信側で再構築することで動作します。 このアプローチにより、複数のユーザーを同時にサポートし、同じ周波数帯内で音声サービスとデータサービスを共存させることが可能になります。GPRSは常時接続という概念を導入し、ウェブブラウジング、電子メール、位置情報サービスなどのモバイルネットワークアプリケーションの開発において重要な役割を果たしました。

この技術は、最大で毎秒数十キロビットのデータ伝送速度に対応しており、実際の速度はネットワークの状態、利用可能なタイムスロットの数、およびモバイル端末のクラスによって異なります。以前の GSM 技術と比較して、GPRS はより高い柔軟性と低遅延を実現し、接続時間ではなく、伝送データ量に基づいた課金モデルを採用しています。 これは、EDGE、、UMTS 、LTE などの後続のパケット交換技術の基礎を築き、現在もテレメトリシステム 、IoT デバイス、およびネットワークインフラが限られた環境で動作するアプリケーションで使用されています。

Transfer Multisort Elektronik(TME)は、電子部品、電気・電子機器、作業工具、ならびに産業用オートメーション機器を取り扱う世界有数のグローバルディストリビューターです。TMEのカタログには、1300社以上の主要メーカーによる150万点を超える製品が掲載されています。ウッチ市およびルズグフ市に所在するTMEの最新物流センターは、総面積40,000㎡以上を有し、毎日約6,000個の電子部品関連パッケージを、150か国以上の顧客へ発送しています。

TME はまた、TME Education プロジェクトを通じて若手エンジニアや電子工学愛好家の知識とスキルの向上に取り組み、TechMasterEvent シリーズを開催して技術コミュニティを支援し、イノベーションと経験の共有を促進しています。

こちらも見る